主题中讨论的其他器件:CC2541
大家好、
我正在设计 CC2541和 AN043 PCB 天线。 我是第一次进行蓝牙设计。
我使用了 EM 参考设计和 AN043作为参考设计。 我使用 TXLINE 2003进行50欧姆阻抗计算。 我共享50欧姆阻抗的布局和计算结果。
因为成本和小型电路板对于 AN043很重要、我进行了2层电路板设计。 我将所有引脚设置为引脚排列。
您对布局的评论对我来说非常重要。 如果缺失或错误、我将进行纠正并发送给生产人员。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我正在设计 CC2541和 AN043 PCB 天线。 我是第一次进行蓝牙设计。
我使用了 EM 参考设计和 AN043作为参考设计。 我使用 TXLINE 2003进行50欧姆阻抗计算。 我共享50欧姆阻抗的布局和计算结果。
因为成本和小型电路板对于 AN043很重要、我进行了2层电路板设计。 我将所有引脚设置为引脚排列。
您对布局的评论对我来说非常重要。 如果缺失或错误、我将进行纠正并发送给生产人员。
我不能完全确定您要问什么。
-根据屏幕截图、您无法查看是否已按照 http://www.ti.com/lit/an/swra117d/swra117d.pdf 中给出的测量结果进行了操作
"最后一个问题、 除了 cc 调试器、我如何使用引脚分配来访问芯片":您能在某些人的回答下这个问题吗、不确定我是否理解您的要求。 是否要使用 与 CCDebugger 不同的调试器调试/刷写芯片?
我认为天线尺寸不会有问题、因为我绘制的长度与 AN043完全相同。
我是否计算了50欧姆阻抗、屏幕上显示了长度、这是否合适? 我错过了什么吗?
当我们说不同的调试器时;我使用 FTDI 转换器调试为 HM-10 (cc2541)。 (通过所需的引脚进行访问。) 如果我想为我设计的电路板执行此操作、可以吗?
否则、我应该获取 CC 调试器吗?
如果我们看一下一般原理图和布局、是否需要更正和添加任何内容?
去耦:有关 更多详细信息、请参阅 www.ti.com/.../swra640c.pdf 中的4.4。
跟踪:不存在、不再具有跟踪。