This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:cc2564c

Guru**** 2928990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/847792/cc2564c-cc2564c

器件型号:CC2564C

大家好、

某些手机具有 CVSD 编解码器、采样率为8kHz (摩托罗拉新版本)、因此、在我们的产品中、我们实现了频率为16kHz SR 的 mSBC。  

我正在尝试查找 CVSD 的规格详细信息、但我没有找到任何内容(HFP 1.6规格文档)、甚至演示样片代码也没有实现这一点。

您是否有任何 CVSD 规格文档或 pdf?

或 如何实现、是否有任何源代码?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我被告知 mSBC 的详细信息可在 BT 核心规范而非 HFP 规范中找到。  我将询问我们的一位工程师、他是否可以直接将您指向那里。  

    在演示和源代码方面、我们有一个 HFP 演示、在我们的 SDK 中实现了宽带语音示例:

    www.ti.com/.../CC2564CMSP432BTBLESW

    编解码器在控制器上的 ServicePack FW 中实现。

    此致、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    正如我提到过的、有些手机具有 CVSD 编解码器、而编解码器协商发生时、我们的产品出现故障。

    您是否有任何 CVSD 规格文档或 pdf? 在哪里查找?

    请告诉我、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关 CVSD 编解码器的详细信息、请参阅 BT 核心规范的"音频"一章。  

    蓝牙规范版本5.0 |第2卷、B 部分第494页
    基带规范
    9音频
    在空中接口上、采用64kB/s 日志 PCM (脉冲编码调制)格式
    (A-law 或 μ-law)、或64kB/s CVSD (连续可变斜率
    可使用 Δ 调制)。 后一种格式应用自适应增量
    具有音节缩展的调制算法。
    线路接口上的语音编码设计为具有等于或的质量
    优于64 kb/s 日志 PCM 的质量。
    表9.1总结了无线支持的语音编码方案
    接口。 协商后选择适当的语音编码方案
    链路管理器之间的关系。
    9.1 log PCM 编解码器
    因为空中接口上的同步逻辑传输可以支持64
    KB/s 信息流、一个64 kb/s 日志 PCM 流量可被用于
    传输。 可以应用 A-law 或 μ-law 压缩。 情况下
    线路接口使用 A-law、空中接口使用 μ-law、反之亦然、
    应将 A-law 转换为 μ-law。 压缩方法
    应遵循 ITU-T 的建议 G.711。
    9.2 CVSD 编解码器
    更可靠的空中语音接口格式是 Δ 调制。 这种情况
    调制方案遵循输出位指示的波形
    预测值是否小于或大于输入波形。 更改为
    减少斜率过载效应、应用音节缩放:步长为
    根据平均信号斜率进行调整。 CVSD 编码器的输入
    应为64ksamples/s 线性 PCM (通常为16位、但实际值为
    特定于实施)。 CVSD 编码器和 CVSD 的方框图
    解码器如图9.1、图9.2和图9.3所示。 系统应
    时钟频率为64kHz。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Hari、

    我将进行一次。

    CVSD 是否有可用的源代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谦逊 它是控制器已经支持的编解码器。 因此、令人惊讶的是、编解码器协商失败了。 您可以提供 BT 嗅探器或监听器日志。

    谢谢