This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:使用铁氧体磁珠进行输入电源滤波

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/852041/cc2650-input-power-filtering-with-ferrite-bead

器件型号:CC2650

我可以在 CC2650数据表的第43页看到、使用铁氧体磁珠创建本地较低噪声的功率网。 实际上不仅仅是电源问题、而是 CC2650问题!


我假设这仅在滤波侧有足够大容量电容时有效、否则铁氧体磁珠将阻止高频能量补充本地电容器、VDDS 网络的纹波将过低。 我对此风险的假设是否准确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    铁氧体磁珠是独立有效的、不需要电容器即可抑制噪声。 但是、在某些频率下、磁珠将具有高阻抗、因此需要去耦电容器和大容量电容器来向负载提供瞬态电流。  

    Simon