This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:如何更改 ServerRxMTU?

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/850137/cc2564c-how-to-change-serverrxmtu

器件型号:CC2564C
主题中讨论的其他器件:CC2564

我正在使用 SPPLEDEMO(STM32F4), 我要将 ServerRxMTU 更改为185。我进行了以下更改、但它不起作用。

/* GATT 配置。 *
#define BTPS_configuration_GATT_maximum_supported_MTU_size (185)

这是我捕获的通信日志。MTU 仍为0x83。如何将 ServerRxMTU 更改为185?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否尝试使用 API GATT_Exchange_MTU_Request() ?

    请查看 SPPLEDemo 示例。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复,GATT_Exchange_MTU_Request()在 主模式下使用, My CC2564在从模式下工作。

    上图中的 M-S 由手机发送到 CC2564。  ,将 MTU 更改为0x00B9 μ s

    CC2564,为0x0083 μ s 如何将 CC2564的 MTU 更改为0x00B9?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以、您可以尝试使用 API GATT_Change_Maximum_Supported_MTU ()进行更改

    Thanks