This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODA:充当具有多个器件的 BT 服务器(ISPP)+ BLE 客户端

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/849793/cc2564moda-act-as-bt-server-ispp-ble-client-with-multiple-devices

器件型号:CC2564MODA

您好!  

实际上、我的程序在具有 CC2564MODA 的 STM32F4上运行、使用 iSPP 配置文件作为服务器与智能手机通信。
我想添加一项功能、以便能够从用作服务器的10个以下 BLE 器件获取数据。
在示例 SPPLEDemo 中、我看到 UI_Mode 是所有文件的公共变量。 在我的情况下、我需要是 BT 服务器和 BLE 客户端、我想此示例对我来说可能不是很好。

我的问题:
 1) 1) 是否可以同时作为 BT 服务器和 BLE 客户端?
 2) 2)如果是、如果我在开始时使用 SPPLDemo、或者有更合适的程序包含 BLE 客户端功能? 如果我需要使用 SPPLDemo,我应该如何调整程序? 是否需要调用"InitializeApplication"函数2次?
 3) 3)内存对闪存的影响是什么(BLE 客户端大小的估算)?

感谢您的建议。

此致、  

DAM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DAM、

    让我来看看这个、然后返回给您。

    最棒的

    Vince  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dams:

    对拖延表示歉意。 以下是您的问题的答案。

    1.是的。 您可以同时进行两个 SPPLE 连接、甚至是 SPP 和 SPPLE。

    SPPLE 演示是一个很好的起点。 wiki 页面详细介绍了相关内容、甚至还演示了一些内容。  

    3.我不确定。 您可以通过构建应用程序并检查.bin 文件的大小来检查此情况。

    Jesu