This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:如何设置和改进与 CC2640R2 5xD 搭配使用的 CC2592射频放大器

Guru**** 1820090 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640, CC2592, CC2590
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/847750/cc2640r2f-how-to-set-and-improve-cc2592-rf-amplifier-used-with-cc2640r2-5xd

器件型号:CC2640R2F
主题中讨论的其他器件:CC2640CC2592CC2590

您好!

我花了很长时间尝试使用标题配置来改善射频信号以及与两个器件之间的传输/连接距离。

我进行了几次测试、也与 SmartRF Studio 进行了多次检查、以检查许多设置点。

对连接进行速率测量的最大距离似乎限制在大约10米。

这比 CC2640 LaunchXL 板的基本配置更糟糕、该板可连接长达25米。

我可以测量的 TX 功率与放大器的差值约为10dBm。 因此、它似乎正常工作。

我附加了一个 Excel 文件、恢复我执行的测试(抱歉、这是法语版本、但如果您需要我翻译、请告诉我!)

e2e.ti.com/.../A020_5F00_SmartRFResults_5F00_CC2640.xlsx

如何确定是硬件问题还是软件配置问题(您认为我的 Excel 结果是否足以得出结论)?

-如何进行,我应如何深入调查?

-您能否确认 PHY 编码配置只能通过添加校验位来改善位恢复错误,从而降低数据速率?

-如何更改和提高 MYBOARD 上的 TX 功率级别?

同样,即使我更改了 HGM 模式,我也看不到接收的任何变化,这可能是什么问题?

如您所见、我有任何问题、希望能为调试此配置提供任何帮助。

提前感谢您、

此致

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您能翻译成英文吗?

    如果一切 都正确 、那么当您使用 CC2592时、我们可以期望大约+20dBm 的 Tx 功率输出。 但您似乎仅获得+14dBm 功率。 我怀疑您可能会对电路或 PCB 布局有一些问题。

    您能否以 PDF 格式发布原理图、以 Gerber 格式发布 PCB 布局以进行审查?

    如果您认为 是机密信息、请向我发送朋友请求、然后我们可以通过私人渠道进行此操作。

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我向您发送了一个朋友请求。 您收到了吗?

    我已向您发送了有关此问题的所有信息。

    谢谢你

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    我没有收到您的朋友请求。

    请重新执行。

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    好的、我现在明白了。 我接受了。

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    抱歉、我无法回复您的私人消息(访问被拒绝!)。

    因此,这里是:

    感谢您的深入评价!

    首先、我查看了 PDF 文件、根据我的理解、有许多改进措施可以做。 我将其发送给负责此设计的客户、我将指导他完成此工作。 我猜到这种情况以及天线匹配不良。 因此、我们将尝试改进这一点。

    有关您对我测试方法的问题和意见,请访问以下更多信息:

    -在我想测试射频传输信号质量和完整性的方式中,这些测试是辐射性的。

    -我的所有测试和测量都是在家庭环境中使用 SmartRFStudio 进行的。 我没有办法住在 anechoïc 房间里。 无论如何,没有人在周围走动,船板接近(小于1米到3米)。 唯一的问题是我的笔记本电脑在两块板之间运行。同样、我无法进行传导测量(可能知识也不够!)。

    -关于 RSSI:

    -当您说我有良好的 RSSI 时,没错,但我对放大器的期望要高得多。 在数据表中、我了解到添加了+22dmB 功率、但在我们一侧、我们仅测量了大约+10dBm 的平均增益(请参阅我的 Excelell 文件中的"F92:F96"和"F144:F148"单元格)。  

    -如果您所讨论的+14dBm 是电池'f95'处的那个、则是我在[两个 LaunchXL 板]测试设置和[与一个 LaunchXL]测试设置相关联的门板]之间测得的差值。 用于获取此类增益的 TX 设置是 SmartRF Studio 中选择的设置、但我无法更详细地介绍 CC2640寄存器...

    -如果+144dBm 是电池'D 92:D96'或'D:D148'处的那个、则这些是在 SmartRFStudio 设备控制面板中为'TX Power'选择的值。

    -您可以在 Excelell 文件中看到"Image 5"选项卡,该文件是在设备控制面板上选择的设置。

    -关于所使用的目标配置、我在这篇文章的末尾附上了 SmartRFStudio 的 XML 配置文件。  

    关于 BER:

    -是的,这是主要问题。  

    -在我使用两个 LaunchXL 板进行的 Frst 测试中,当我将 TXPower 设置为-21dBm 并在大约3m 的距离进行测试时,我将获得相同的 BER,其中 Phy 设置为1Mbps,编码 PHY 为500kbps (Excelell 文件中的第38行至第46行)。 这似乎并不正常、因为我认为 t 编码 PHY 应该通过添加位纠错数据来降低 BER?

    -如果我很了解您对功率设置的评论,我不应超过+3dBm TX 功率设置,以避免放大器输入饱和?

    -进行导电测试的步骤是什么? 我需要什么?

    e2e.ti.com/.../Config-SmartRF-CARMOTIC_5F00_RELAY.xml

    谢谢你

    此致

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    请注意、RSSI 的饱和值约为-25dBm。 因此、您无法使用它来确定 Tx 功率。

    好的、您似乎在 SmartRF Studio 中使用不同的设置。   请 在用于 CC2640 + CC2592的 SmartRF Studio 中使用以下设置。

    下载最新的 SmartRF Studio (2.15.0)。

    将电路板连接到 PC。

    使用 JTAG (调试)连接器将电路板连接到 Lauchpad。 请注意、在将电路板连接到 LP 之前、必须从跳线块连接器(电路板的中间部分)上移除所有跳线。

    打开 SmartRF Studio。 它应识别您的电路板、并显示在"List of Connected Devices"(已连接设备列表)(CC2640)下。

    双击该按钮即可打开控制面板。

    观察目标配置。 它应显示基于"CC2650EM=5XD 的射频设计"。 请勿选择"新目标"。

    现在您可以看到 Tx 功率的范围是+5dBm 到-21dBm。 在该范围内、如果我们选择-3dBm、那么您应该从 CC2592获得大约22dBm 的输出。 请参阅我的测试数据和图解(我通过私人邮件将其发送给您)。

    现在、为了配置 CC2592、

    点击"Customize"、打开"Custom Target Configuration"窗口。

    选择 I/O 并根据 CC2592要求将 Dios 设置为适当的状态。

    我们建议进行传导性测试、以验证电路板的性能。

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!

    好的、我将在星期五进行这些测试(我将在接下来的两天内不会进行此测试)。

    当然、我会让您了解与您的模型比较的结果。

    您是否有任何导电测试设置示例的文档?

    美好的夜晚!

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不、我们没有任何相关文档、但这是一个直接的测试用例。

    只需将电路板的射频端口连接到频谱分析仪并测量 Tx 功率。 确保将频谱分析仪参考电平设置为+30dBm、中心频率设置为所需频率、范围为10/100MHz (从开始)。 在频谱上看到载波后、减小范围。

    您可以使用 SmartRF Studio 中的 CW 未调制模式。

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    关于射频功率传导测量,“连接射频端口”是什么意思?

    我不理解连接方式和位置、  

    您是指探头、电缆还是天线?

    它是介于 CC2640和 CC2590之间还是介于 CC2590和天线之间(也许两者都应该进行交互观察)?

    我的意思是:如何物理选择信号?

    另一个问题是,因为我没有逻辑分析仪(我在过去的某个时候使用过,但我没有其他逻辑分析仪):  

    您会推荐哪种分析仪?

    我们发现了一些价格非常不同的链接,也许我需要租一个!

    以下是一些链接,您对这些工具的看法如何? :

    https://www.banggood.com/fr/Geekcreit-Spectrum-Analyzer-USB-LTDZ_35-4400M_Spectrum-Signal-Source-with-Tracking-Source-Module-RF-Frequency-Domain-Analysis-Tool-p-1450129.html?gmcCountry=FR&currency=EUR&createTmp=1&utm_source=googleshopping&utm_medium=cpc_bgs&utm_content=frank&utm_campaign=ssc-fr-all-0716&ad_id=367115636049&gclid=EAIaIQobChMI0pWLtruw5QIV2ZTVCh37hQMjEAQYAiABEgL4LfD_BwE&cur_warehouse=UK

     

    https://www.conrad.fr/p/analyzeur-de-specter-rf-explorer-seeed-studio-1386329

     

    非常感谢

    很棒的周末

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    您需要在 C10和 ANT1之间切断 PCB 布线、并从 C10布线中添加 SMA 引线。 这将有助于将电路板连接到测试设备(频谱分析仪/信号发生器)。

    您需要使用频谱分析仪( 如果不是至少3GHz、则可以更好地检查谐波) 来测量 Tx 功率。

    这些链接似乎是法语的、但初始测试可能还可以。 它们可能无法提供准确的结果。

    我们建议使用 与以下频谱分析仪类似的方法。  

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、非常感谢、我想我们已经获得了所有信息来进行测量、并对设计的这一面进行调试。

    我现在将结束此主题,如果有其他有关射频改进的问题,我是否可以稍后与您联系?

    谢谢。

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    是的、只要您需要帮助、就可以联系我。 是的、我们可以关闭此主题。

    谢谢、

    PM