This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC2652RB:更改天线开关模式

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/848711/lp-cc2652rb-change-antenna-switch-pattern

器件型号:LP-CC2652RB

您好!

我想为 CC26x2 Launchpad 设计定制天线板。 此时、射频内核以单热模式切换天线。 是否有方法将其更改为二进制编码?

这是否在堆栈内部进行了硬编码?

我有一个具有二进制编码输入的射频开关、我不想在两者之间放置一个额外的解码器。

此致

Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    分配此主题帖以进行后续操作。 敬请期待。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franz、

    我很抱歉耽误你的答复。

    因此、对于开关模式、有四个已初始化且由中的 AOA 驱动程序文件(AOA.h + AOA.c)控制的 GPIO \examples\rtos\CC26X2R1_LAUNCHXL\ble5stack\RTLS_passive\Drivers\AOA (因此未在堆栈中定义)。

    切换模式不是直接向前单次触发模式:正确的做法是、在选择阵列中的任一天线时、一次只启用了一个引脚、而切换了第四个引脚以选择 Booster Pack 上的任一阵列。 您可以选择更改使用的引脚及其设置方式、但 AOA 驱动器的许多支持功能都是基于切换阵列选择并遍历每个阵列上的三个天线(您可能知道)。 您显然可以随意将其更改为所需的任何内容、但在这种情况下、它可能会比更改设计中的天线开关产生更多的效果。

    此致、

    Vetle