This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2652R:SPI 帧格式

Guru**** 2770965 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1292

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/844642/ccs-cc2652r-spi-frame-format

器件型号:CC2652R
主题中讨论的其他器件:ADS1292

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在使用 CC2652R1F SoC。 我需要通过 SPI 与 ADS1292传感器和 LIS3DSH 进行通信。

问题是:

1) 1)两个传感器所需的 SPI 时钟极性不同。

2) 2) ADS1292传感器所需的 SPI 时钟相位在写入和读取方面是不同的。

如何在打开 SPI 后更改帧格式?

此致、

Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可能需要为另一个器件以不同的极性重新配置(SPI_open()) SPI。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答、

    实际上、我不能因为我必须在沟通过程中这样做。 传感器在下降沿接收数据、并在上升沿发送数据。

    此致、

    Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我唯一可以建议的是、由于有两个 SPI 模块、您可以将每个模块上的传感器连接在一起。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否能够解决此问题? 现在我将关闭此主题、如果您有任何疑问、请重新打开。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我使用了以下内容:

    SSIConfigSetExpClk (SSI1_base、48000000、SSI_FRF_MOTO_MOTO_1、SSI_MODE_MASTER、10000008);

    它的工作原理。

    感谢你的帮助、

    此致

    Sebastian