This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:cc2650中的 GATT 连接超时

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/848743/cc2650-gatt-connection-timeout-in-cc2650

器件型号:CC2650

大家好、

我正在使用 cc2650 ble stack,因为我正在进行 SPI 通信。 当我对未知特性1进行写入时、它作为 GATT 连接超时的输出生成为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siva、

    可能有很多方面、我需要更多信息、以便为您指明正确的方向。 首先、您何时以及如何写入特征?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否有机会提供我请求的其他信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于不活动、我暂时关闭此主题。 如果进行新的开机自检、则会重新打开。