This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2650STK:CC2650 BLE

Guru**** 2592620 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650STK, BLE-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/850553/ccs-cc2650stk-cc2650-ble

器件型号:CC2650STK
Thread 中讨论的其他器件:BLE-STACK

工具/软件:Code Composer Studio


你好。


我使用了项目 Sensortag_cc2650stk_app、stack 和 bim_flash。

但 MCU 仅在 CCS 上进行调试时工作。
我的图缺少外部存储器是否有任何影响以及如何修复?

 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dong:

    您的应用程序 OAD 是否已启用? 在这种情况下、您需要使用具有有效 CRC 的映像对其进行编程、以便在不连接调试器的情况下工作。

    (如果在连接了调试器的情况下启动应用程序、执行加载、断开调试器并重置器件、是否正常工作?)

    您使用的是 BLE-Stack 的哪个版本?

    您使用的是哪种类型的电路板? LaunchPad? SensorTag? 定制板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有一个 LauchPad。 根据 Sensortag 的 PCB 布局。 我在 Lauchpad 上进行测试、一切都正常。

    我使用了 BLE_STACK 2.2.2。

    所有其他未进行调试的操作都无效。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您对我来说是一个检查原理图。请  
    我想知道原理图和 launchPad 之间的区别。 感谢 e2e.ti.com/.../4213.SMART-LOCK.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dong:

    您在 此处似乎已获得有关此问题的大量帮助 、并且似乎问题已得到解决。

    谢谢、  
    ELIN