This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:CC2564C 是否支持 Google Fast Pair?

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/850131/cc2564c-does-cc2564c-support-google-fast-pair

器件型号:CC2564C

您好!

我们想知道 CC2564C 是否支持"Google 快速配对"和"Windows 快速/移位配对"功能?  https://developers.google.com/nearby/fast-pair/spec

 基于 e2e.ti.com/.../795292 上的另一篇 E2E 文章,CC2564C 是一款单芯片 BluetoothRegistered解决方案,它具有蓝牙基本速率(BR)、增强数据速率(EDR)和低功耗(LE)支持,最新的堆栈是否能够支持它。

http://www.ti.com/tool/TIBLUETOOTHSTACK-SDK

谢谢。

GIM 歌曲

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gim、

    上面链接中描述的"Google Fast Pair"是常规蓝牙协议之上的抽象层。 由于 TI 双模蓝牙堆栈实现了规范中定义的蓝牙协议、因此在标准蓝牙协议之上的抽象超出了 TI 双模蓝牙堆栈的范围。 但是、TI 堆栈具有实现此目的所需的所有必要组件。

    对于 CC256x 器件、可同时使用 BLE 或辅助模式(A3DP 或辅助 WBS)。 由于 google 快速对方法始终需要 BLE 广播、因此如果使用辅助模式之一、则无法实现。 如果您的系统使用无辅助 A2DP 或无辅助 HFP (窄带语音)、则可同时使用 BLE、并可实现此配对抽象层。

    如上所述、这些配对抽象不是在 TI 堆栈中实现的、而是可以实现的。 如果需要、您可以利用我们的第三方合作伙伴之一进行此开发。

    http://processors.wiki.ti.com/index.php/CC256x_Forum_Guidelines_and_FAQs#What_about_other_MCU_support.3F

    此致、

    Vihang