This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541EMK:CC2541EMK

Guru**** 1629240 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2541EMK, CC2541
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/849190/cc2541emk-cc2541emk

器件型号:CC2541EMK
主题中讨论的其他器件: CC2541

我将 CC2541EMK 与 SmartRF05板配合使用并使用 SmartRF Studio 7。  我想使用 VSA 测量 TX 信号、是否有办法关闭跳频? 我看不到任何寄存器。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 SmartRF Studio 控制 CC2541时、不使用跳频。

    -您要测量哪种类型的信号(调制、非调制、数据包或非调制)

    ——为什么您认为您有跳频功能?

    -请立即发布有关如何使用 Studio 的屏幕截图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 SmartRF Studio 7测试 CC2541EMK 时、您可以修复通道问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有办法关闭跳频?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      使用 SmartRF Studio 控制 CC2541时、不使用跳频。

    ——为什么您认为您有跳频功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有更新吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将发送板连接到 VSA 会显示频率跳跃。 因此、我想如果 TX 未连接到 RXER、它将尝试进行连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SmartRF Studio 不执行跳频。 为什么您认为 VNA 上的内容是跳跃?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 TX 板连接到 VSA 的情况下、我可以肯定地看到信号是频率跳跃。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有显示此内容的屏幕截图以及如何为此测量设置 SmartRF Studio 的屏幕截图?