This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564:为 Tiva Bluetopia_fp.lib 构建的 cc2564允许未对齐的加载和其他非理想的构建设置

Guru**** 1175110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/850030/cc2564-cc2564-build-for-tiva-bluetopia_fp-lib-was-built-allowing-unaligned-loads-and-other-non-ideal-build-settings

器件型号:CC2564

Bluetopia 不会为其栈发布源代码、此后被 Qualcomm 收购、在其最终不存在时提供支持。 这意味着我们都必须依赖旧的预编译库、这些库使用非理想的编译设置、例如允许未对齐的加载和使用严格的浮点模式。 项目要求之一是堆栈内发生的未对齐负载故障(硬故障)。 是否可以根据客户要求获得定制构建库、或者更好地获得堆栈的源代码。