This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564:cc2564

Guru**** 2582705 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/849833/cc2564-cc2564

器件型号:CC2564

您好;

我对 经典蓝牙有疑问:

经典蓝牙主机能否同时与多个蓝牙音频设备通信?如果是、有多少?

例如:我有三  个 cc2564器件、一个作为主器件、另一个作为音频从器件。 当我向从属 设备发送一个音频时、我希望两个音频从属设备同时播放音频。 如果一切正常、那么有多少个音频从设备可以同时播放音频? 您能给我一些介绍音频的链接吗?

此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 user5995410]\n 例如:我有三  个 cc2564器件、一个作为主器件、另一个作为音频从器件。 当我向从属 设备发送一个音频时、我希望两个音频从属设备同时播放音频。

    经典蓝牙通信是点对点通信、这意味着您需要通过2个连接传输2个不同的音频流才能在两个接收器上播放相同的音乐。 但是、由于相同的音乐数据将被发送到2个不同的连接(在不同的时间)、因此您无法保证接收音频流的2个音频接收器能够同时同步播放音频。