This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650MODA:禁用 EMS 测试的跳频

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2650MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/848680/cc2650moda-disable-the-frequency-hopping-for-ems-test

器件型号:CC2650MODA

您好!

我收到了我的经理提出的执行 EMC 测试的请求。

我被要求禁用跳频并创建2个固件、一个能够连接并仅保留到最大通道、另一个能够连接并仅保留到最小通道。

您能帮我禁用 堆栈中的跳频并选择处于连接状态(非广播状态)的通道吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    我们不支持仅在一个通道上保持连接。 我建议您只需使用 SmartRF Studio 在两个电路板之间传输数据包。

    此致、
    Fredrik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fredrick、

    CC2650MODA 在定制 PCB 中实现。 我们是否可以使用 SmartRF 对该板进行编程、以便仅在一个通道上传输数据包? 您能否为我们提供实施指南?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    是的。 SmartRF Studio 显而易见。 它还在帮助菜单中提供了非常好的文档。  

    此致、
    Fredrik