This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2564CMSP432BTBLESW:关于自定义 Bluetopia

Guru**** 2506945 points
Other Parts Discussed in Thread: CC256XMS432BTBLESW, CC1352R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/848030/ccs-cc2564cmsp432btblesw-about-customizing-bluetopia

器件型号:CC2564CMSP432BTBLESW
主题中讨论的其他器件:CC256XMS432BTBLESWCC1352RMSP432P401R

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

请告诉我有关 Bluetopia (CC256XMS432BTBLESW)的信息。

客户正在调查是否可以将用于 MSP432P401R (Cortex-M4F)的 Bluetopia 导入到 CC1352R (Cortex-M4F)中。

这在物理上是可行的吗? (无法导入库等)

导入到 CC1352R 时、能否使用 MSP432中注册的 QDID?

很抱歉这个基本问题。

此致、

Takashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Takashi,

    您应该能够将 Bluetopia 栈和示例应用移植到 CC1352R。 CC1352上有足够的存储器、移植代码只需获取 HAL.c/HAL.h、 HRDWCFG.h、 HCITRANS.c/.h 文件即可使用 CC1352 UART/GPIO 硬件。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Michael San、

    感谢您的评论。

    > 导入到 CC1352R 时、能否使用在 MSP432中注册的 QDID?

    关于 QDID、我能否使用 CC2564CMSP432BTBLESW1的 QDID (85355、69886)、即使该程序是针对 CC1352R 定制的吗?

    此致、

    Takashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Takashiさん、

    只要您不修改堆栈代码或蓝牙配置文件代码、就可以重复使用 QDID。 您无需获取新的 QDID 即可修改 HAL 和应用代码。

    如果您需要更多说明、或者您对将 Bluetopia 栈移植到 CC1352还有其他问题、请告诉我。

    此致、

    Michael