This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:评估帮助

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/848261/cc2564c-help-with-evaluation

器件型号:CC2564C

大家好、

我们目前正在为汽车项目中的应用评估 CC2564C。

在评价过程中,提出了以下问题:

*该模块是否同时在外设角色+中央角色+广播中工作?

*该模块一次支持多少个并发连接?

*提供的 Linux 源代码(AM335xBluetopia)是否支持上述功能? 如果是、来源中是否有示例?

我期待您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、CC2564x 的 C 版本支持同时进行外设+中央+广播。  请参阅以下文档的第1.1和6.8节:

    www.ti.com/.../cc2564c.pdf

    请参阅第6.6节、了解并发连接的最大数量。  不过、这取决于您的用例。  建议关闭未使用的功能、例如、如果未使用 BR/EDR、请将其禁用、与扫描相同。  其原因是该接口是共享 TDM 接口、因此可以释放尽可能多的资源。

    作为 Linux SDK 插件的一部分提供的示例可能不会同时执行所有这些操作、但您可以通过加载一个示例并将其放置在后台、然后加载另一个示例来同时加载多个示例。

    此致、

    特拉维斯