This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LP-CC2652RB:Wu't 在闪存中保存零项目应用程序(以及任何内容、我认为)

Guru**** 2583175 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2652RB, CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/847184/ccs-lp-cc2652rb-won-t-save-zero-project-app-and-any-over-i-suppose-in-a-flash

器件型号:LP-CC2652RB
主题中讨论的其他器件:CC2652RBCC2640

工具/软件:Code Composer Studio

CC2652RB LaunchPad 似乎 不会在闪存中保存零项目应用程序(我想也不会保存任何内容)。 因此、在 USB 重新连接到 PC 或移动电源后、它不加载。

尽管 CC2640 LaunchPad 没有出现这种情况、但工作正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您使用的是哪个 SDK 版本? 您是否查看过以下内容:

    https://www.ti.com/lit/pdf/swra649 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的是 Code Composer Studio 版本:9.2.0.00013和 simplelink_cc13x2_26x2_SDK_3_30_00_03 SDK。

    我在提供的文档中看不到我的问题的解决方案。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alexey、

    CC2652RB 的 Project Zero 是一个 OAD 项目、这意味着您需要加载 BIM 和 Project Zero 映像的 bin 版本、以便在不连接调试器的情况下运行。 您可以在 SimpleLink Academy BLE 基础知识实验室中找到运行该项目的分步说明:

      

    (CC2640的 Project Zero 不同、它不是 OAD 项目。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!