This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541:为 CC2541 BLE 设置无限广播时间

Guru**** 2950510 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/846581/cc2541-set-unlimited-advertising-time-for-cc2541-ble

器件型号:CC2541

我正在使用 TI-BLE 堆栈处理 CC2541。

我正在从事"SimpleBLEBroadcaster "工作。

现在、我想设置无限广播时间。 那么、是否有任何用于设置无限广播时间的 API 函数。  

谢谢  
Jignesh Narola

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、请参阅代码中广播的初始化(即 SimpleBLEBroadcaster _init)。 应该有一个名为"AddertOffTime"或类似的变量。 应将其设置为0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是 alredy Zero。 但问题相同。。。  

    //Flags 将设备设置为使用受限可发现模式(一次广播30秒)而不是通用可发现模式(无限期广播)
    GAP_ADTYPE_FLAGS、
    GAP_ADTYPE_FLAGS_BREDR_NOT_SUPPORTED | GAP_ADTYPE_FLAGS_GENERAL

    我获得了成功、但代码发生了上述变化。