This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODN:睡眠和活动模式下的高电流

Guru**** 2581145 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564, CC2564MODN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/844429/cc2564modn-current-high-in-sleep-and-active-modes

器件型号:CC2564MODN
主题中讨论的其他器件:CC2564

CC2564团队、

我们的一位客户在最近一批使用 CC2564MODN 构建的100块电路板中遇到至少5块电路板的功耗问题。 在过去3年中,他们还制造了其他少量的产品,而没有出现这种问题。

在发生故障的电路板上、睡眠电流大约为6至16mA、而不是0.12mA。 工作模式电流为32至39mA、而不是24mA。 无论他们在电路板上加载的不同版本的固件、他们都能看到这一点。 从其中一个电路板上移除了 CC2564MODN 并将其替换为新器件、发现电流降至0.12mA 和24mA 的正常预期范围。  它们能够隔离 CC2564MODN 以进行这些电流测量。

否则、消耗高电流的器件工作正常。 它们可以连接到电话和发送/接收。

您对可能导致这种情况的原因有什么看法吗?

谢谢、

Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、

    我将在这里的主题中添加硬件人员。  根据我们之前的离线电子邮件、不良器件并不总是那么糟糕、或者随着时间的推移似乎越来越糟糕、"睡眠时为~2mA;昨天测试时、它的电流大约为16mA。"

    他们是否将故障器件移至旧电路板以进行完整的 A-B-A 交换分析?  如果是、电流是否保持高电平?  如果确实如此、则表明器件会以某种方式损坏。

    我首先要检查的是加电排序、如果在新电路板上发生了某种变化、以确保 在应用 nSHUTD 之前电源是稳定的。  

    此致、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Travis、

    感谢您的建议。  我将向他们询问电源定序和 nSHUTD。   

    由于器件在移除过程中损坏、因此无法进行 A-B-A 交换分析。

    谢谢、

    Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

     是否有任何电源定序更新?

    谢谢、

    Riz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Riz、

    电源轨几乎同时上升、并且在 nSHUTD 变为低电平之前保持稳定。   

    我还没有确认32.768kHz 时钟。

    其中一个电路板上有一件异常的事情、即电流消耗较高。  在 nSHUTD 变为高电平之前、RTS 信号保持低电平。  (在关断状态下应将其拉高。)  然后、在 nSHUTD 变为高电平后500ms、RTS 变为高电平、再也不会变为低电平。   

    但蓝牙仍在工作、因此我想 UART 正在工作。   

    另一个高电流板没有这种奇怪的 RTS 行为。

    谢谢、

    Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Riz、

    客户已确认时钟在2ms 内激活、这是电源时序所需的。

    谢谢、

    Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    感谢您提供信息。 我将在这里关闭、因为我们现在将通过电子邮件进行处理

    谢谢、

    Riz