This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODA:SPPLE 演示:UUID 问题

Guru**** 2823485 points

Other Parts Discussed in Thread: CC256XM4BTBLESW, CC2564MODA, CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/857114/cc2564moda-spple-demo-uuid-questions

器件型号:CC2564MODA
主题中讨论的其他部件:CC256XM4BTBLESWCC2564

您好!

我有几个客户关于 SPPLE UUID 的问题。
客户正在使用 Tiva 129x + CC2564MODA。 软件为 CC256XM4BTBLESW 1.2 R2。

Q1)当 SPPLE 与智能手机应用(即 LightBlue)、可以从应用程序中看到设备 UUID。
我们的 Wiki 中的图片:


客户表示,如果使用不同的智能手机,即使在智能手机上使用了*相同*应用程序,UUID 也会有所不同。
如何在 SPPLE 演示中定义 UUID?
是否可以始终使用相同的 UUID?

Q2)客户正在开发自己的智能手机应用程序以连接 CC2564。
客户希望在智能手机扫描设备时获取广播数据(包括服务 UUID)。
为了发送这些广播数据、它们应该在 SPPLE 演示中修改在哪里?

谢谢、此致、
田志郎一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误您的时间、但在本周美国假期、请在下周寻找我们的技术专家来回答。

    谢谢、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此项目在三周内保持不变。
    请回复。

    不再需要问题1的答案。
    请仅回答问题2。

    谢谢、此致、
    田志郎一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tashiro、

    很抱歉回复很晚。

    要将数据添加到 BLE 广播中,我建议您查看 CC2564 SDK 中 iBeaconDemo.c 的 AdverizeIsemon()函数。 在该函数中,它演示了如何使用 GAP_LE_Set_Advertising_Data()将 UUID 写入广播数据。  

    如果您运行 iBeaconDemo、您可以通过 BLE 广播扫描仪应用看到该函数中指定的 UUID 设置正确。

    现在,为了将其应用于 SPPLE 演示,您需要在其广播函数中执行类似的操作,即 SPPLEDemo.c 的 AdvertiseLE()。 但是、对于 BLE、没有定义的 SPP 配置文件或服务。 因此、您用于扫描广播的应用程序将无法在本地显示 UUID。 这是因为您需要创建自己的定制 BLE 服务、以复制 BT 经典 SPP 配置文件的功能、SPPLE 演示就是这样做的。  

    如果您需要更多的说明或对 SPPLE 演示的使用有进一步的问题、请告诉我。

    此致、

    Michael