This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:Tx 上的 SCO Over HCI 不稳定性问题!

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/859126/cc2564c-sco-over-hci-instability-issue-at-tx

器件型号:CC2564C

我们正在设计一款需要使用 BLE 进行控制的产品、以及需要使用具有 mSBC 宽带编解码器的 HFP SCO 进行语音控制的产品。

通过 HCI 发送 SCO 数据似乎是支持此设置的唯一方法、它排除了 PCM 的使用。

我们已将 V1.2的 CC2564C 补丁应用于该模块。

语音音频质量问题、主要是在 cc2564c 发送 SCO 数据时。

造成这种不稳定的原因是什么?是否有任何方法可以使 SCO over HCI 更稳定、例如禁用 BLE、新的实验固件或其他功能?

/谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Darush、

    由于问题在12月9日通过 TI 与贵公司之间的电话会议得到解决、因此结束本主题。 如需更多参考、请参阅以下讨论。

    此致、

    Vihang