This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:CC2564C + Bluetopia:电话簿访问配置文件

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/858764/cc2564c-cc2564c-plus-bluetopia-phone-book-access-profile

器件型号:CC2564C

您好!

我正在使用 CC2564C 和 STM32F4微控制器。 我正在使用德州提供的 Bluetopia 栈。

我的目标是使用一些个人资料来访问手机联系人列表。 我有一些问题如下所述。

1) 1) PBAP 是这种情况的最佳配置吗?

2) 2)我执行 了此处所示的测试。 我附上结果。 我的最佳结果是使用命令“PullPhonebook”(牵引电话簿)(请参阅文档“2- SetPhonebook e PullPhonebook.txt”),但我注意到联系人发送了两次。 为什么会发生这种情况?

感谢你的帮助。

此致、

Vinícius Melo。

e2e.ti.com/.../Test.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vinícius,

    请给我一个时间来研究这个问题。

    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Vinícius、

    我无法提取 rar 文件、但我能够重新创建您看到的行为。 我相信这些打印件正在从 PBAPDemo.c 中的 PBAP_Event_Callback_Client 函数中调用 我没有机会进一步研究这个问题,但如果你能够研究这个职能,我相信你会明白为什么。

    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincius、  

    您是否尝试过我推荐的操作? 这应该是问题所在。 如果不是、请告诉我。 现在、如果您没有响应、我将保持线程关闭。  

    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesu、

    我调查了该示例、发现该信息打印了两次。 一切都在正常工作。

    感谢你的帮助