This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:简单广播器

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352R, BLE-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/860820/cc1352r-simple-advertiser

器件型号:CC1352R
Thread 中讨论的其他器件: BLE-STACK

您好!

我正在使用 CC1352R 芯片。

问题是:

是否可以实现简单广播器(使用和3个标准广播通道37、38和39)、例如 rfDualModeTx_CC1352R1_LAUNCHXL_nortos_ccs。

在本示例中、仅使用了一个通道(17)、并且在代码执行期间无法更改。

此致、

伊利扬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iliyan、您好!

    如果您只想发送广播包(无扫描响应或连接包),则可以实现此操作。 我建议将 SmartRF Studio 中的 BLE 模式作为起点。

    在蓝牙核心规范中、它指出三个广播包(在通道37、38、39上)应以150us 的间隔发送。 如果您想遵守此要求、可能需要使用 BLE-Stack 项目(简单广播设备)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marie、

    谢谢!

    是的、在 SmartRF Studio (系统配置工具)中看到了 BLE 模式。 是的、这3个通道有一个设置、

    我的目的是仅发送广播消息(即使我不想双模式)。

    BLE 堆栈仅适用于 TI-RTOS。

    主要问题是:

    是否可以 使用非 RTOS 驱动程序在通道37、38、39上生成广播包。

    伊利扬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在蓝牙核心规范中、它指出三个广播包(在通道37、38、39上)应以150us 的间隔发送。 如果您想遵守此要求、可能需要使用 BLE-Stack 项目(简单广播设备)。