This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:关于 cc2650中的 SPI 外设

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/861239/cc2650-regarding-spi-peripheral-in-cc2650

器件型号:CC2650

您好!

我的问题是、我使用 MSP430和 AFE 传感器、因为我获取原始数据的方法与 使用 CC2650和 AFE 传感器的方法相同、也获取了原始数据。 在此过程中、我在两个控制器中都使用了 SPI 协议进行通信。 但是、当我比较原始数据时、值会有所不同 、这不是为什么。 我可以就此提出任何建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很难用这些小信息提出任何建议。 您正在读取哪些数据、您能否分享您在原始数据中看到的差异?

    要检查 SPI 通信和软件是否正常工作、最好通过读取一些知识数据来检查通信。

    此致、

    托比亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 我给出了错误的读取地址。 这就是原始数据不同的原因。