This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODA:音频信宿设备的大小

Guru**** 2587355 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODA, CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/861220/cc2564moda-size-for-audio-sink-device

器件型号:CC2564MODA
主题中讨论的其他器件: CC2564

您好!

您能不能说我、使用 CC2564MODA 的简单蓝牙音频信宿需要多少闪存空间?

此致、

Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    全部闪存空间将取决于您的应用程序代码、而不仅仅是所需的 Bluetopia 栈代码。 可以在以下 E2E 帖子中找到一些数字: https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth/f/538/t/144312

    对于 MSP432上的 A3DP 演示应用、总闪存使用量为202KB。 在 TM4C129X 上、A2DP 演示出了199KB 的闪存空间。 请注意、这些数字没有任何编译器优化、这说明了这些代码大小与 StoneStreetOne 的 E2E 帖子中列出的数字之间的一些差异。 因此、您可以将该~200KB 数字作为所需闪存空间上限的一个很好的理解

    如果您需要更多澄清或对使用 CC2564有其他疑问、请告诉我。

    此致、

    Michael