This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODA:HCITester 问题

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/861034/cc2564moda-hcitester-issues

器件型号:CC2564MODA

您好!

我的客户在使用 HCITester 和 CC2564B 时遇到问题。

软件环境:
HCITester 版本3.0.37
ServicePack CC256XB_BT_SP v1.8

客户参考以下文档:
http://www.ti.com/lit/ml/swru136b/swru136b.pdf

PC 和目标通过 FTDI 线缆连接。
串行端口配置为三线:


客户还尝试了硬件流控制、但结果相同。


以下是客户执行的一些步骤:
1) 1)将 XML 文件(命令库)更改为 CC256XB_BT_SP 附带的 TIInit_6.7.16.xml。
2)打开 BTS 文件(initscripts-TIInit_6.7.16_bt_spec_4.1.bts)
3)复制 BTS 文件并将所有“5000、0x00”替换为“5000、任意”(如 swru136.pdf 中第3.2节所述)
4)执行脚本

问题
1) 1)脚本执行后立即执行。 脚本解析错误在第1行生成。
编号-------------------------------------------------------   <=此处
‘“#”似乎未被识别为“注释行”。
如果在行的开头添加了另一个“#”,则错误消失。 为什么?

2) 2)在错误1)被删除后、第一个命令(改变 UART 波特率)总是会随着超时而失败

14:58:20.430错误-等待事件 HCI_Command_Complete_VS_Update_UART_HCI_Budrate_Event 超时

14:58:20.430错误行(9):WAIT_HCI_Command_Complete_VS_Update_UART_HCI_BAUDRAATE_Event 5000、ANY、0x360x00

14:58:20.430 --

14:58:20.430***脚本末尾***

14:58:20.430 --


请问有什么问题吗?

谢谢、此致、
田志郎一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题已解决。
    有两个原因:
    1) 1) nShutd 引脚未正确释放。
    2) 2)一个 EM 板损坏。

    谢谢、此致、
    田志郎一郎