This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:低成本解决方案

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564C, MSP430F5229

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/860548/cc2564c-low-cost-solution

器件型号:CC2564C
主题中讨论的其他器件: MSP430F5229

团队、客户正在寻找可以执行耳机配置文件的蓝牙解决方案。  

CC2564C 应该符合要求、我找到了一些音频参考设计、其中该 BT 器件与 MSP430F5229配对、但 MSP430的 BT 堆栈非常过时。  

客户是否必须使用 MSP432或 Sitara 才能利用新的 BT 堆栈?

您会推荐哪种最低成本的解决方案?

谢谢

Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    要获得最新的软件和最佳支持、MSP432或 Sitara 将是更好的选择。 对于耳机应用、我建议您观看我们的 HFP 演示。

    Jesu