我想将电路板中的数据记录到 Linux 机器中、当我使用 Display_printf (与 Display_Type_UART 初始化)传输串行数据时、我可以使用 minicom 在 Linux 机器上正确查看所有数据。
但是、当我使用 UART_WRITE 从电路板传输串行数据时、我会看到机器上出现随机的 gibberish。
Display_printf 和 UART_WRITE 之间有何不同?
2.当我使用 Display_printf 时、发送1个字节的数据需要大约3ms、为什么会这样-我可以减小这个值吗?