This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC26X2R1:8K 采样率的 CC3200AUDBOOST 设置

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/860248/launchxl-cc26x2r1-cc3200audboost-setting-for-8k-sample-rate

器件型号:LAUNCHXL-CC26X2R1

你(们)好

我们想将 MCLK 速度增加到4MHz、您能不能帮助提供8kHz 采样频率的音频设置、将 MCLK 作为时钟输入(MCLK 频率为4MHz)?

案例8000:// fs = 8kHz、MCLK = PLL 的输入、MCLK = 1MHz (MCLKDivider = 12)

谢谢。

BR

Trevor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以下载   并使用此工具中的 PLL 计算器来计算设置。 请注意,必须以 adm 模式运行该工具