This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R:需要交流和直流分析信息

Guru**** 2868720 points

Other Parts Discussed in Thread: HDC2080, CC2642R, CC3220S, CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/856427/cc2642r-ac-and-dc-analysis-information-required

器件型号:CC2642R
主题中讨论的其他器件:HDC2080CC3220SCC3220SF

您好!

我们在项目中使用 BLE IC CC2642R、Wi-Fi 控制器 CC3220S 和温度传感器 HDC2080。 我们在原理图设计之前进行直流和交流分析。 以下信息在其数据表中缺失:

CC3220S   

DC 分析  

CC3220

VOH (最小值) V  ?

电压(最大值) V  ?

对于交流分析、我们需要对 CC3220S 的 I2C 接口进行时序分析。

CC2642R

DC 分析

 

     CC2642R

VOH (最小值) V  ?

电压(最大值) V  ?

IIH (uA)  ?

IIL (uA)  ?

需要对 CC2642R 进行 I2C 和 SPI 时序分析。

HDC2080

DC 分析

 

     HDC2080

VOH (最小值) V  ?

IOH (mA)      ?

IIH (uA)       ?

IIL (uA)       ?

HDC2080需要对 I2C 进行时序分析。

请帮助提供这些信息。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将仔细研究它、尽快返回给您。 请多多包涵。

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 CC3220:

    VOH min = VDD * 0.8 (我们在 数据表中将其称为 Max、但 它应该是 min。 错误是数据表)

    VOL 最大值= VDD * 0.25 (我们在  数据表中将其作为最小值、但 它应该是最大值。 错误是数据表)

    I2C 时序 -请参阅数据表中的第5.15.6.4节和用户指南中的第7节。

    对于 CC2642R:

    VOH 最小值= VDD * 0.8  

    Vol Max = VDD * 0.2

    IIH = 5nA apprx (未启用上拉或下拉)

    IIL = 5nA 近似 值(未启用上拉或下拉)

    有关上拉和下拉使能电流、请参阅数据表。

    I2C 时序 -请参阅 用户指南中的第23节。

    对于 HDC2080:

    请单独为 HDC2080单独发布该帖子、然后您的帖子将被转至该组、他们将回答该问题。

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。

    CC2642R 和 CC3220S 无法进行逻辑低电平的直流分析:

    我们将 VCC = 2.8V 用于 CC2642R 和 CC3220S。

    对于  CC3220S 、电压(最大值)= VDDx0.25 = 2.8x0.25 = 0.7V (驱动器)

    对于 CC2642R :  VDDx0.2 = 2.8x0.2 = 0.56V (接收器)

    要检查逻辑、它应该是 VIL (MAX)> VOL (MAX)

    这里的裕度= 0.56-0.7 =-0.14V

    在这里、它发生了故障。 请检查此项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 CC3220:

    对于 2.4V 至3.6V 的 Vdd 范围、电压最大值= VDD * 0.2。  因此、它符合您的设计标准。

    有关其他 Vdd 范围、请参阅 CC3220SF 数据表中的表5.9。

    谢谢、

    PM