This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:BLE 扫描滤波器功能

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/856874/cc2564c-ble-scan-filter-feature

器件型号:CC2564C
Thread 中讨论的其他器件: WL1833

您好!

您的支持 BLE 的(primarilly 双模控制器、如 CC2564C 和 WL1833)芯片是否实现了扫描(广播响应)滤波机制? 例如、如果我要应用滤波器、以便在扫描过程中只会被告知与特定序列匹配的数据、例如仅限 iBeacon 或仅限 Eddystone 信标。

此致、

Mikael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mikael、

    请给我一些时间来了解这一点。 我会尽快返回给您。

    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mikael、

    浏览我们的文档后、我了解到您可以按白名单进行筛选。 因此、在您的情况下、这仅在您仅关心来自特定设备(例如白名单上的设备)的信标时才有用。 我相信您可以使用 HCI_LE_Set_Advertising_Parameters 等函数开始使用。

    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesu、

    感谢您努力查找我要提供的信息。 遗憾的是、您发现的在我们的环境中还不够。 我们需要过滤扫描响应内容、而不是对等地址。

    这个问题背后的原因是、我们(我们的应用)在功耗极低(时钟周期)的 CPU 上运行、并且扫描并让 CPU 中的所有数据加载到我们感觉非常舒适、从而导致低用户体验和较差的电池寿命。 设备在中移动的环境配备了指定类型的信标、例如 iBeacon 或 Eddystone、所有信标都共享我们要过滤的特定 UUID。

    此致、

    Mikael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mikeal、

    我刚刚与我们的 BLE 专家交谈、了解到无法按有效载荷进行筛选。 他告诉我、这不符合规格、所以我觉得您要求的不是标准功能。 无论您有何最佳选择、都要将设备白名单并根据该选项设置扫描策略。

    Jesu