请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2652RB 尊敬的同事:
CC2652RB 直流/直流输出后面需要一个22uF 电容器。
将此22uF 电容器替换为两个10uF 电容器是否有问题?
此外、VDDS 和 DCDC_SW 是否必须使用22uF 电容器?
另一个问题是有关 CC2652RB 电容器选择的问题、因为陶瓷电介质电容老化时存在电容衰减问题、电容的下限是多少? 客户需要使用它20年、因此他们必须考虑电容器老化问题。