This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541:CC2541

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/857439/cc2541-cc2541

器件型号:CC2541

您好,

我有 CC2541、并在 SmartRF 上执行 TX 频率测试、发现了0.072Mhz 频移问题的修复方法。

是否有解决此问题的想法? (例如、设置2420Mhz、但请参阅 Spectrum 上的2420.0722Mhz。

很多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    这是29.75ppm 的偏移。 xtal 的准确度是多少? 如果大于此值、则会出现这种情况。  

    -锡恩