This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC2650:Contiki

Guru**** 2592180 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC2650, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/856888/launchxl-cc2650-contiki

器件型号:LAUNCHXL-CC2650
Thread 中讨论的其他器件: CC2650

我正在尝试使用 cc2650 launchpad 实现无线固件升级。 我能否使用 launchxl-cc2650板实现这一点、而无需外部闪存芯片。 我将以以下为例进行介绍。

https://marksolters.com/programming/2016/06/07/contiki-ota.html

如果您有更好的参考、请分享。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kanvindu、

    我认为您没有足够的闪存空间来执行片上加载。

    请留出一些时间与此主题的专家联系、让他们进行确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ammar:

    LaunchPad cc2650具有1MB 的外部闪存。 因此、我认为内存不会是一个问题。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常、您将没有足够的闪存空间来使用 LAUNCHXL-CC2650进行片上 OAD、我建议您使用外部闪存芯片进行此操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确、LAUNCHXL-CC2650在开发板上确实有一个外部闪存模块。

    话虽如此、我们没有 contiki OTA 的示例或参考。 其他  人(此处链接)已处理您已链接的参考、因此我建议继续。

    由于您已经有外部闪存、因此只需使用我们可用的 API 向外部闪存写入/从外部闪存写入必要的数据。