This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2540EMK-USB:"Sniffer 器件未找到"尽管我已将 CC2540 USB 软件狗连接到我的系统

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/855492/cc2540emk-usb-sniffer-device-not-found-although-i-have-connected-cc2540-usb-dongle-to-my-system

器件型号:CC2540EMK-USB
Thread 中讨论的其他器件:CC2540数据包监听器

我最近购买了用于监听 BLE 数据包的"CC2540 USB 软件狗"。 我已将其连接到我的 PC 并启动"SmartRF 数据包监听器2"。 但在"Smart RF sniffer agent"窗口中、显示  "Sniffer device not found"。

如果我做的事情不正确、有人可以指导吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Subhanshu、

    CC2540 USB 软件狗仅适用于 Smart RF 数据包监听器(数据包监听器:) 蓝牙核心规范4.0。 请参阅产品页面上的更多详细信息:

    http://www.ti.com/tool/PACKET-SNIFFER

    要 将数据包监听器-2与 BLE 搭配使用、您需要 CC26x2 LP。