This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 关于:编译器/CC2650:传感器控制器节能

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/855568/re-compiler-cc2650-power-saving-in-sensor-controller

 您好、Cl é ment、

感谢您的回复。

我有以下问题:

我们在 函数 scifStartRtcTicksNow (1)中将 tickPeriod 传递为1。 函数中将 tickPeriod 用作1会产生什么影响

void scifStartRtcTicksNow (uint32_t tickPeriod)?

此致、

Ankita Tayade

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    请参阅 scif.c 中函数 scifStartRtcTicksNow()的源代码,其中解释了函数参数。 您还可以查看有关 传感器控制器的 SimpleLink Academy 培训。

    简而言之、使用 scifStartRtcTicksNow (1)可将传感器控制器设置为每15us 唤醒一次。 首先、我认为15us 不足以让 SC 执行您需要的所有代码。 其次、我不确定 SC 是否接受如此小的值。

    此致、