This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:CC2650 BLE 堆栈中的 I2C

Guru**** 2551300 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/853549/cc2650-i2c-in-cc2650-ble-stack

器件型号:CC2650

大家好、

因为我使用的是 OLED。 我已将 i2c 与 cc2650 BLE Stack 连接、因为当我查看示波器时、我会收到噪声时钟。 我不知道为什么这样做可以有什么想法?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您在上尝试 I2C 示例  ,您是否看到正确的 I2C 时钟信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    先生,你好。

    我已经完成了 OLED 与任务基础的连接(不使用 cc2650 BLE),而且我还获得了 ACK。

    但是、当我在事件和任务基础上尝试使用 CC2650-BLE (简单外设示例代码)时、我没有收到 ACK。 那么、它中是否存在任何延迟问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否验证以下两点:

    -您将哪些引脚/DIO 用于 I2C? I2C 和 BLE 之间是否存在引脚冲突?

    -您是否使用长电缆连接 I2C? (可以用作天线?) I2C 信号是否会被射频信号改变、或者即使您不在传输也会改变?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于不活动、我将在接下来的几天内关闭此主题。 之后、如果您的问题需要进一步的帮助、您仍然可以打开一个新的线程。

    如果您的问题已解决、请单击绿色按钮"此问题已解决"。

    此致、