This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC2650:广播周期

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/855305/launchxl-cc2650-advertising-period

器件型号:LAUNCHXL-CC2650
Thread 中讨论的其他器件:CC2650

您好、先生、

我正在使用 simple_peripheral (app 和 stack)项目开发 CC2650 Launchxl。 能够通过 BLE Central (BLE APK)进行数据传输。 现在、我想为我的开发板提供定制的基础。 为此、当我按下 Button (HWI)时、SWI 上下文必须在 Stack 上下文中移动。 即、 按钮触发时的 BLE 广播数据包。 您能在这方面指导我吗?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用以下代码在触发中断时开始广播。

    uint8_t advertEnabled = true;

    GAPRole_SetParameter (GAPROLE_Adverte_enabled、sizeof (uint8_t)、

                  advertEnabled (advertEnabled)(&D);

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我也这样做了、现在就开始工作了。 谢谢。