This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/CC2540:CC 调试器和软件狗之间的红色 PCB 部分是什么?

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/854998/compiler-cc2540-what-is-the-red-pcb-part-between-cc-debugger-and-dongle

器件型号:CC2540

工具/软件:TI C/C++编译器

这张图片中的红色 PCB 板是什么? 我在当前产品中没有看到它? 有人可以告诉我它的名字吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为这是以下内容的一部分:  

    从以下页面复制粘贴:  

    包装盒中的物品:

    • CC 调试器
    • 微型 USB 电缆
    • 10引脚扁平电缆、带2x5 2.54mm 连接器
    • 带有2x5 1.27mm 连接器的10引脚扁平电缆
    • 转换器板2.54mm - 1.27mm 连接器
    • 文档