This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541EMK:CC2541EMK

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/854104/cc2541emk-cc2541emk

器件型号:CC2541EMK
主题中讨论的其他器件: CC2541

使用 SmartRF Studio 7控制 CC2541EMK、我将控制 LNAGAIN。  如果我将三个 LNA 中的一个更改为0dB、LNA 是否被绕过或增益是否发生变化?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从 http://www.ti.com/lit/ug/swru191f/swru191f.pdf 的第331页 、将 LNAGAIN 寄存器设置为0dBm。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LNA 是从电路中切换出来的、还是增益如何变化? 不同的增益阶跃对 NF 有什么作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从寄存器名称中可以看出、LNA 具有不同的增益级。  

    我相信 NF 会改变、但不确定它是否相关、因为当增益降低时、输入信号很强。

    这些问题的背景是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在测试 不同的放大器、并使用 C2541EMK 测量 BER。 您可以告诉我有关 LNA 配置和 NF 的任何信息都很有用。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找到了一个 E2E 主题、表示 CC2541的 NF 为~8.5dB。  

    这些问题的背景是什么?  您正在尝试实施/计算什么?