This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541:CC2541

Guru**** 2950110 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/854122/cc2541-cc2541

器件型号:CC2541

我使用 SmartRF Studio 7来控制 CC2541。  如果我使用高增益或标准增益在 BLE 模式或专有模式下测量灵敏度、我会得到非常不同的结果。  我使用相同的数据包、只需更改 LNA 增益。  使用 BLE 模式时、高增益的灵敏度比我预期的标准增益更好。  使用专有模式时、高增益始终比标准增益具有更低的灵敏度?? 不确定原因。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我指派了一名专家发表意见。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Greg、

    您是否使用专有模式?

    如何更改 Smart RF Studio 专有的增益模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在专有模式下、我将 LNAGAIN 寄存器的高增益设置为7F、将标准增益设置为3A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于所有测量、我还将 RXCTRL = 3F、FSCTRL = 5A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您应更改 RXCTRL 和 FSCTRL 以匹配用户指南中的建议:  

    表25-24. 寄存器、这些寄存器应从其默认值更新、
    比特率1Mbps 及更低

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    即使使用表25-24中的建议设置、在 SG 模式下的灵敏度仍然比 HG 模式下的灵敏度更高。

    BLE 模式中的另一个问题-简单模式、您能否确认配置"BLE PHY 测试 PDU 类型0"是对"GFSK 250kHz 偏差、1Mbit/s 数据速率的调制

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 BLE、标准 PHY 的偏差为1Mbit @ 250kHz。

    您是否尝试在 CC2541专有模式下使用1Mbps @ 160kHz 偏差? 我相信这种情况在传播模式下的特征主要是这样的。