This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F-Q1:CC2640R2F 的命令行接口

Guru**** 2625255 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/853742/cc2640r2f-q1-command-line-interface-for-cc2640r2f

器件型号:CC2640R2F-Q1
主题中讨论的其他器件:CC2640R2F

您好!

我是 Windows 10用户。 我的器件上有闪存编程器2 (1.0.0)。 如何使用此编程器的命令行界面?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以单击闪存编程器2上的"帮助"按钮来加载 CLI 界面的用户手册。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。

    但现在我面临另一个问题。

    当我尝试使用- C:\>srfprog -t soc (COM5、CC2640R2F)-e -p -v -f d:\test.hex 对 CC 芯片进行编程时  

    我正在获得  

    器件可能不处于引导加载程序模式

    2.检查连接和波特率

    怀疑:

    如何将器件置于引导加载程序模式?

    波特率是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 http://www.ti.com/lit/an/swra466b/swra466b.pdf 、尤其是本文档中的图1。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

    最后一个问题  

    我可以创建自己的批处理文件并运行命令(类似于命令行界面)吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这应该没有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。但是当我运行一个批处理文件时、它给我错误"'srfprog'不能被识别为一个内部或外部命令、"

    我已在我的批处理文件中写入以下行。

    回波关闭
    srfprog -ls all
    暂停

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可能需要指定 srfprog 的确切位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我已经给出了如下的完整路径

    回波关闭
    C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\SmartRF Tools\Flash Programmer 2\bin>srfprog.exe -ls auto

    暂停

    仍然获得 'C:\'被识别为一个内部或外部命令。 请帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先尝试更新路径变量:

    路径 C:/程序文件(x86)/德州仪器(TI)/SmartRF 工具/闪存编程器2/bin;[%path%]

    然后、您应该只需键入 srfprog 即可启动 CLI。