This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2652R:从 CC2650移植到 CC2652

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, CC2652R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/854233/ccs-cc2652r-porting-from-cc2650-to-cc2652

器件型号:CC2652R
Thread 中讨论的其他器件:CC2650

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我想将由 在 ble_sdk_2_02_02_25、 tirtos_cc13xx_cc26xx_2_21_01_08和 xdctools_3_32_00_06_core 上运行的 CC2650 sensortag 应用程序派生 而来的应用移植到具有最新版本 simplelink SDK、TiRTOS 和 XDCTools 的 CC2652R。

什么是最佳流程并记录在案?

要避免的风险或潜在错误是什么?

我所说的是您可以花费数周时间来意识到您没有在 CCS 的深度菜单中选择一个选项的问题。

此致。

Frederic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frederic、

    以下是您可以使用的应用手册:www.ti.com/lit/swra582

    此外、您还可以查看此 线程 (其他线程可能也很有趣)。

    如果您需要进一步的帮助、我将指派一名专家。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frederic、

    除了 Clement 提供的链接之外、我还建议  在此处找到 CC2640R2至 CC26x2迁移: