This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:验证电池监控连接

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F, BQ25101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/854174/cc2640r2f-verifying-connection-for-battery-monitoring

器件型号:CC2640R2F
主题中讨论的其他器件: BQ25101

您好!

我想在 CC2640R2F 上使用电池监控功能、并验证原理图上的连接。

我有一个连接 BQ25101充电芯 片的单节锂聚合物电池、然后充电引脚的输出(OUT)进入 CC2640R2F 上的模拟 GPIO 引脚进行电池监控。 我的连接是否正确?

同时、"OUT"引脚也会为某些模块加电

对此有任何建议吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    如果您的电池直接连接到 VDDS、CC2640R2F 的内部电池监控功能实际上是电池监控器、因为它测量的是 VDDS 电压。 在您的情况下、您可以改用内部 ADC 来读取电池的电压电平。 如果锂聚合物电池电压一直高达4.2V、则可能需要使用外部分压器、因为最大 GPIO 电压为3.6V、不应高于 CC2640R2F 上的 VDDS。  

    Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了。  

    抱歉、我忘记了充电引脚的"OUT"引脚已连接到1.8V 稳压器。 然后、稳压器的输出将通过 VDDS 为 MCU 供电。

    是否仍有任何监测电池的方法?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否与我分享您的原理图? 在 E2E 上此处公开或在 E2E 上通过私人消息公开。 那么、我更容易回答您的问题。

    Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    闭合螺纹。 原理图已离线审阅。