This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650MODA:CAN CC2650MODA 支持在 IOS 9.0 &amp 中运行;Andriod 4.3

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2650MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/852931/cc2650moda-can-cc2650moda-support-running-in-ios-9-0-andriod-4-3

器件型号:CC2650MODA

您好的团队,  

    CC2650MODA 支持在 IOS 9.0和 Andriod 4.3中运行吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的意思是"CC2650MODA 支持在 IOS 9.0和 Andriod 4.3中运行吗?" 您是要在 CC2650MODA 上运行 BLE 外设并将其连接到 IOS 9.0和 Andriod 4.3器件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yikai ,

           是的,这就是你所说的意思

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您可以参考、其中显示了如何在 CC2650MOA 上运行 BLE 应用。