This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 禁用 Ble secure 时出现问题

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2652RB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1174454/problem-to-disable-ble-secure

主题中讨论的其他器件:CC2652RB

您好!

我正在使用 TI 的 LaunchPad (版本 CC2652RB)、我想禁用 LE 安全连接并激活 LE 传统配对。

但不幸的是、我无法实现此功能。 在 simple_central 的配置文件中、我只能在[支持、仅安全](请参阅图1)之间进行选择、但在 gapbondmrg.h 中、我找到了不支持的安全连接的定义(请参阅图2)、 当我调用函数 GAPBondMgr_SetParameter (请参阅图3)来设置 GAPBOND_ SECURE_CONNECTION 参数时、返回值为0x18、即超出范围(请参阅图4)。

那么、是否可以关闭安全连接?  

此致、

Yabo

1。

2.

3.

4.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yabo、

    不允许蓝牙5.x 认证器件(如 CC2652RB)仅支持 LE 传统配对/"GAPBOND_ SECURE_CONNECT_NONE "。

    实际上、仅当与仅支持此模式的4.x 器件连接时、才允许经过蓝牙5.x 认证的器件使用 LE 传统配对。  

    总之、观察到的行为是预期行为、不能在不违反蓝牙规范的情况下更改。

    我希望这将有所帮助、

    此致、