This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2642R:如何启用 UartLog 以及如何在两个 UART 端口中同时运行 UART_write/UartLog

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2642R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/822861/ccs-cc2642r-how-to-enable-uartlog-and-how-to-run-uart_write-uartlog-running-together-in-two-uart-ports

器件型号:CC2642R

工具/软件:Code Composer Studio

您好、应用团队、

是否有人在 CC2642R 中同时测试了 UartLog 和 UART_WRITE? SDK 版本为3.10.00.53

我  已将 Board_UART0正确配置为 UartLog、并将 Board_UART1正确配置为 UART_WRITE、但 UART 消息会打印在同一端口。 我的测试代码的工作方式类似于两个 UART 端口的 TX 缓冲器、在 Tera Term 的显示屏中进行了自身混合。 我   分别将两条不同的 USB 转 UART 电缆连接到 Board_UART0和 Board_UART1。

您能否添加用户指南:如何在 CC2642R 的 BLE5 simple_peripheral_ON_chip_OAD 项目中首先启用 UartLog 而不是旧的 wiki 页面?  然后、  我尝试在正确启用 UartLog 后再次添加 Board_UART1。

此致、
Richard Park

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否提供您更改的两个文件? Board.h 和 CC26X2R1_LAUNCHXL.c?

    此致、

    Chris  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    我通过电子邮件向您发送了文件。

    此致、
    Richard Park

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard。

      我已经查看过您提供的文件、但没有发现问题。  根据您原来的问题、您是否对 Wiki 上的说明有疑问?

    http://processors.wiki.ti.com/index.php/CC26xx_Ouput_TI-RTOS_Log_statements_over_UART

      我可以请求将这些指令移至 SDK 文档中。

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    我将再次使用 CC26x2 SDK v3.20.00.68进行测试、并返回给您。

    我有客户关于  TI-RTOS_Log_States_over_UART 的需求。 Wiki 的说明已过时、不适用于最新的 BLE SDK。 请尝试请求将这些说明移至 SDK 文档中。

    此致、
    Richard  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    这是计划的,尽管目前积压。