This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:能否使用 LPF 而不是 BPF?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODN, CC2564MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/824792/cc2564c-can-i-use-lpf-instead-of-bpf

器件型号:CC2564C
主题中讨论的其他器件:CC2564MODNCC2564MODA

大家好、

我们正在进行芯片级设计。 我们需要通过 FCC 测试

查看 Panasonic PAN1326C 模块、我有2个问题:

我们能像他们一样使用 LPF 吗? 如果是、建议的 LPF 芯片是什么?

-我们是否需要像安装护罩一样安装护罩?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kien、

    我们建议使用建议的 BPF 通过 FCC 测试。 由于它是一个模块、因此应该已经安装了一个屏蔽。 由于这是一个 Panasonic 模块、您需要咨询 Panasonic 公司的建议。 如果您查看的是 TI 模块、则可以查看 CC2564MODN 或 CC2564MODA。

    谢谢、

    Riz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Riz、

    感谢您的建议。

    在这种情况下、客户希望从 IC 级别进行设计。 那么、我们是否有选择滤波器的任何文档/标准?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kien、

    但愿一切顺利。 您可以参阅我们的 CC256x 布局设计指南。 在这里、我们列出了 BPF 要求。

    谢谢、

    Riz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Riz、

    非常感谢您的及时支持。 非常感谢。