主题中讨论的其他器件:CC2640、 TMP116
大家好、
我正在尝试了解如何建立从 GPIO_READ/WRITE 函数中使用的引脚名称到芯片上实际引脚编号(DIO_x)的链路。
实际上、我开发了一个小型应用、使用 DIO_2来驱动蓝色 LED、使用 DIO_3来驱动绿色 LED、使用 DIO_4 o 来驱动红色 LED。
然后、我将此应用移到另一个电路板上、其中的引脚排列与蓝色和红色 LED 反相。
因此、我认为 CC2640R2DK_5XD.h 文件中的更改应该足以交换这些分配、但它不会更改任何内容。
此处包含了我的设置、定义和调用的摘要。
我想我的软件中有一个很大的错误,但仍然找不到什么
有人能不能让我解释什么是错误的,我应该对这种访问进行编程?
作为补充资料和问题:
-如果换用 board.h 文件,则它正常,但为什么不在 CC2640R2DK_5XD.h 中更改 IOD_xx?
- GPIO_READ/WRITE 函数的 GPIO_INDEX 参数的定义是什么?
-我猜有引脚编号到引脚名称的链接或索引,但看不出它是如何工作的(文档有点糟糕,令人困惑!)
感谢你的任何帮助。
请。
Patrick